Industry Online Support
Technical Forum
26.01.2011 08:19 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, theoretisch möglich, aber recht kompliziert. Um den FTP des IT-CP's zu nutzen, wird auf dem CP eine config-Datei abgelegt. Diese Datei kannst du natürlich über die CPU ändern und damit mehr als 32 Übertragungen realisieren. Soweit ich das noch im Kopf habe, darf sich bei der manipulierten Datei weder die Anzahl der Zeichen im Dateinamen, noch in der Datei selbst ändern (?). Aber wenn du die Daten dann per FTP-Server abholst, wieso überträgst du die Datei nicht gleich auf den PC, sondern legst die im CP ab? Hast schon mal an Datalogging bzw. Rezepte mit der Speicherkarte gedacht? Ist vieleicht weniger Aufwand. Ich hab da mal was von Siemens bekommen. Häng dir das mal an. Hoffe das hilft dir. Dateianhangfilename.zip (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf