22.02.2010 13:24 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, vielen Dank. Ja, ich verwende CP343-1 Lean. Die Kamera kommuniziert über Ethernet, Protokoll TCP/IP. Datenendemarke ist CR (carriage return, hex 13). Datenlänge schwankt, zwischen 1 Byte und 250 Bytes (incl. CR). Also die FC's AG_send und receive habe ich jetzt. Ein Beispiel dazu auch, aus dem FAQ 17853532, leider mit fester Empfangspufferlänge. Ich teste als nächstes ein Beispiel FAQ mit variabler Empfangsdatenlänge: „Functions & Samples: Empfang von Daten mit variabler Telegrammlänge über das TCP Protokoll (String CR)“ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19033929 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf