Industry Online Support
Technical Forum
07.02.2007 14:12 | |
Beigetreten: 30.01.2007 Letzter Bes: 03.06.2022 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Hallo HPPA, zufällig weiß ich, daß bei Siemens in Nürnberg das Timing durchgerechnet wurde und wegen unzureichender Performance der CP521-Treiber gar nicht erst begonnen wurde. Dagegen läuft der AG95C-Treiber mit 1 Block (ohne Folgetelegramme) bis zu 64 Worten (bei DW) als passiver RK512-Teilnehmer zuverlässig und schnell. Daß der Timeout erst nach längerer Zeit auftritt, kann an der benötigten Datenlänge liegen. Die Verzögerung kann sich von Block zu Block steiger, bis die Zeitüberwachung zuschlägt. Wenn auf der Partnerseite die RK512-Parameter einstellbar sind, kann man die Zeit auch noch einmal hinausschieben. Endlich pielt die Zykluszeit der Steuerung eine Rolle (siehe vorheriger Beitrag). Für technische Anfragen hier die e-mail-Adresse der Simatic-Fachberatung in Nürnberg (regional), die den AG95C-Treiber vertreibt: simaticfb.aud.nby.rd@siemens.com Bestellung geht über denn normalen Siemens-Vertrieb. |
Folgen Sie uns auf