23.08.2016 17:02 | |
Beigetreten: 14.02.2012 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (10) |
Hallo PCS77, ich habe mal nach den Parametern gesucht und in dem PID-Reglerbaustein der APL wird die Normierung am Anschluss NormPV durchgeführt. Dieser Normierungswert wird für die Verstärkung herangezogen: GainEff= 100.0 / (NormPV.High-NormPV.Low) ·Gain Meiner Erfahrung nach muss der eingestellte Normierungswert nicht 0 bis 100 entsprechen, sondern kann auch mit der Normierungsgröße am Kanalbaustein vereinheitlicht warden. Mit dem Kanalbaustein wird der Prozesswert erfasst. An dem Beispiel der Technischen Funktionen können Funktionsweise mit unterschieldichen Normierungen angeschaut und ausgetestet werden https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/53843373 Gruß PatrikStar |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf