02.03.2017 11:14 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, ich würde das so wie im Anhang versuchen. Ist zwar recht auswändig, aber was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Wie viele SW hast du? Wichtig ist noch eine Kommunkationsüberwachung bzw. der SPS-Anlauf bzw. PN-Eingang = 0 -> das muss noch abgefangen werden. Viel Erfolg. Mfg DateianhangSW_Sync_ueber_PNPN.pdf (587 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mm76 am: 02.03.2017 11:14:59 |
|
Folgen Sie uns auf