18.04.2016 09:41 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1642)
|
Hallo Phredo ja gibt es, es gibt ja eine komplette C Schnittstelle für die Userarchive (in TIA heißt es eben Rezepturverwaltung ist aber nichts anderes als die Userarchive) in der Hilfe hat sich das ein bisschen versteckt (in WinCC Classic war das besser ersichtlich) -> Informationssystem-> Prozesse visualisieren-> Schnittstellen-> Runtime API (RT Professional) -> Funktionen für Rezepturen -> Grundlagen (RT Professional) Hier gibts dann alle Infos und umfangreiche Beispiele zum Arbeiten mit Userarchiven (Rezepturverwaltung). -.......... Komisch konnte das Beispiel nicht in der Hilfe Finden. Dann schau am besten mal in die WinCC V7.X Hilfe da gibts alles was du brauchst. Habe das V7.0SP3 gerade zur Hand, da hab ich dir das Handbuch angehängt. Hier ist ein gutes Einsteigerbeispiel auf Seite 57. In V7.2//.3/7.4 und V13 ist das fast gleich. Grüße Murof DateianhangUserArchives.pdf (357 Downloads) |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf