07.06.2017 15:53 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hy, Etwas zu finden was deinen Ansprüche entspricht ist echt schwer, aber findbar. Ich würde dieses Teil besorgen Den Draht nicht einmal, sondern 2 mal durchziehen, somit werden dann bei 4A -> 8A gemessen. Den Wert halbierst du dann in der Logo einfach wieder. Mfg |
07.06.2017 22:13 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
oder das Teil hier https://www.conrad.biz/de/trumeter-apm-amp-ano-apm-amperemeter-neg-lcd-mit-ausgaengen-1362376.html ac/dc bis 5 A 4-20mA Ausgang |
10.06.2017 12:33 | |
Beigetreten: 16.05.2016 Letzter Bes: 24.08.2022 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallo Kannst du mir das etwas genauer erläutern ich komm nicht ganz mit. |
Folgen Sie uns auf