20.07.2023 02:55 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 2222 Bewertung:
|
Hallo e-bastler
Sehr interessante Information des Kompendium. Nur einige Anwendungsbeispiele sind recht fragwürdig: Anwendungen
Beim Auto hat man eine Batterie, die den Anlassstrom liefert und bei Bremsen wird die Energie in Wärme umgewandelt. Das kann bei Elektroantrieben vielleicht anders sein, aber bei Bahnen läuft des ganz anders ab. Bei einem solchen Beitrag sollte man dann aber eine gewisse Vorsicht walten lassen und noch ander Quwellen hionzuziehen. Gruß Ella_68 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/21/2023 06:39:16Splitting Vermerk eingefügt. |
|
20.07.2023 17:37 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Denke mal an die Formel 1, da wurde auch mal Bremsenergie gespeichert. Aber heute hat fast jedes Auto Rekuperation, allerdings nicht mit Kondensator. Wenn du aufs Bremspedal trittst, erhöht sich die Spannung der Lichtmaschine auf bis zu 19V und die schickt dann möglichst viel Strom in deine Starterbatterie. fährst du dann weiter senkt die Lima die Spannung auf 12, 3V und dein Auto verbraucht die vorher gebunkerte Bremsenergie aus dem Akku. So etwas wie in der Formel 1 hat man durchaus auch mit Kondensatoren probiert oder auch mit Schwungmassespeichern ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/21/2023 04:27:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf