11.11.2015 15:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 22254 Bewertung: (2986) |
Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen das ich ein Thema mehrmalsd zu den Favoriten hinzufügen kann. Beispiel: Das taucht auch zweimal bei mir in den Benachrichtigungen auf. Einmal mit dem Zeitstempel 11.11.2015 14:52 und mit 11.11.2015 15:10 Zuerst dachte ich ja ich bin wieder zu fix und das system hat noch gar nicht gemerkt das ich das Thema schon abonniert habe. Aber, Beispiel 2 Thema: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/136959/ Zeitstempel1: 09.11.2015 14:22 Solange solte das System doch eigentlich nicht brauche zu verstehen das ich das Thema bereits abonniert habe oder?
Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2015 13:27 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4771 Bewertung: (123) |
Hallo Christoph, ich habe dir im Thema Thema zu Favoriten hinzufügen Endlosschleife geantwortet, dass der da beschriebene Fehler nun nicht mehr auftreten sollte. Hat die Änderung auch dieses Problem behoben oder gibt es keine Verbesserung.
Grüße |
20.11.2015 15:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 22254 Bewertung: (2986) |
Hi, die Endlosschleife ist weg Das andere Problem leider nicht Thread: https://support.industry.siemens.com/tf/de/en/posts/138521/ Zeitstempel1: 20.11.2015 12:25 PM Zeitstempel1: 20.11.2015 2:59 PM
|
Folgen Sie uns auf