26.10.2020 19:20 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 21.12.2024 Beiträge: 356 Bewertung: (37) |
Für ein sehr langsam drehendes Drehregal mit 12 Sektoren (Wie eine Uhr) soll die Drehrichtung ermittelt werden, die den kürzesten Weg zwischen der IST-Fachnummer und der SOLL-Fachnummer ergibt. Die Schwierigkeit tritt dann auf, wenn ein Rückwärtsdrehen z.B. von 2 nach 11 erfolgen soll. Denn man muss dann über 12 gehen. Ich hatte noch keine Idee wie das mit einer LOGO! gelöst werden kann. Es geht mir nur darum die Drehrichtung für den kürzesten Weg zu ermitteln. Der Rest ist für mich kein Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Quirin
DateianhangDrehregal_kurzer_Weg.zip (104 Downloads) |
26.10.2020 19:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294)
|
Schau mal in dies Thema: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.10.2020 19:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 21.12.2024 Beiträge: 356 Bewertung: (37) |
Danke den Mitdenkern Das Zitat Richtungsbestimmung wie im Beitrag von "fmd" hat mir auf die Sprünge geholfen. Im Anhang ist das Resultat zu sehen, Gruß Quirin DateianhangDrehregal_TD.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf