19.02.2024 16:30 | |
Beigetreten: 17.12.2019 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich würde gerne diese dynamische Schnittstellenbeschaltung in einem Faceplate nutzen. Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus: Ich lese an der Variablenschnittstelle einen Array vom Typ PLCUDT ein. Jetzt würde ich gerne mit einer lokalen Variable genau ein Element aus dem Array in einem unterlagerten Faceplate auslesen. Das funktioniert leider irgendwie nicht Gibt es irgendwie einen Trick? Edit: Kurz noch am Rande. Habe das unterlagerte Faceplate mal in einem normalen Bild mit WinCC-Variablen beschrieben. Das geht alles einwandfrei. Muss wohl an der Variablen-Schnittstelle liegen. Wäre aber wirklich schön, wenn es auch im Faceplate funktionieren würde . Liebe Grüße Daniel ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Massing1988 am: 02/19/2024 16:52:41Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02/20/2024 10:37:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf