07.02.2020 13:49 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo Forumgemeinde Ich habe die Aufgabe eine Eigenverbrauchssteuerung über die LOGO! 8 12/24RCE zu erstellen. Bin aber absoluter Neuling im Umgang mit Logo und auch Kommunikation über Modbus TCP. Komponenten: Wechselrichter Fronius Kommunikation über Modbus TCP Energiezähler DZG Kommunikation über Modbus TCP Die benötigten Modbus Register habe ich im Anhang hinzugefügt. Ausgangslage: Der Energiezähler erfasst den gesamt Verbrauch. Der Wechselrichter soll die produzierte Leistung liefern. Sobald ein Überschuss vorhanden ist, soll ein Verbraucher geschalten werden ( z.B. Heizpatrone ) 500W-->Q1 / 1000W-->Q2 / 1500W-->Q3. Habe mir viele vorhandenen Beiträge hier im Forum durchgelesen und studiert, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust mir da weiter zu helfen. Danke im Voraus Gruss DateianhangModbus Register 2.zip (94 Downloads) |
07.02.2020 15:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 33186 Bewertung: (4103)
|
Das ist eine LOGO! der aktuellen Generation, eine LOGO!8.2. Diese kann Modbus. |
10.02.2020 09:18 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1340 Bewertung: (42) |
S0 Auswertung
DateianhangLOGO-Auswertung_von_S0_Signalen-ver7.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf