01.10.2017 18:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
Du brauchst keinen zweiten "Schaltplan", du programmierst einfach im Diagramm weiter. Wenn du mehr Platz benötigst als eine Seite, kann die Anzahl der Seiten sowohl horizontal als auch vertikal (bis einer bestimmten Gesamtanzahl) erhöht werden. Bei den digitalen Ein-und Ausgängen wird einfach weiter durchnummeriert. Sprich: Der erste digitale Eingang auf dem ersten digitalen Erweiterungsmodul ist I9, egal, ob du auf dem Basismodul eventuell vorhandene Analogeingänge nutzt oder nicht. Der erste digitale Ausgang auf dem ersten digitalen Erweiterungsmodul ist Q5. Bei den analogen Eingängen verhält es sich mit der Nummerierung anders. Da hängt es davon ab wie viele Analogeingänge auf dem Basismodul aktiviert sind (standardmäßig sind es 2). DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seite 32.pdf (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.10.2017 18:07:56 |
|
01.10.2017 19:02 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo, ja ok, dann weiß ich ja bescheid, so schwer kann das dann ja nicht werden. Besten Dank dafür. Gruß Alex |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf