11.02.2021 10:46 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.09.2022 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, unsere SIMATIC S7-1200/1500 Controller unterstützen das Modbus TCP Protokoll z.B. über die integrierten PROFINET Schnittstellen. Um einen Zugriff von Messdaten auf SENTRON PAC Geräte zu realisieren, gibt es bereits einige interessante Beiträge (FAQs, Anwendungsbeispiele), welche den Zugriff einer SIMATIC S7-1200/1500 auf ein SENTRON PAC-Gerät und die Datenaufbereitung der Messdaten z.B. mit der Option Energy Suite beschreiben. Siehe: 1. Datenkommunikation zwischen S7-1200 und SENTRON PAC3200 über MODBUS TCP (Set 22)
Wenn jedoch nur ein einziger oder wenige Werte der SENTRON PAC Geräte für die SPS relevant sind, kann mit der SENTRON Communication Library für SIMATIC TIA-Portal schnell eine Lösung gefunden werden. Die SENTRON Communication Library für SIMATIC TIA-Portal findet man unter dem Link: Die Bibliothek ist für die TIA Portal Versionen V15 und V16 verfügbar und sie enthält neben den produktspezifischen Kommunikationsbausteinen der SPS auch HMI Templates. Neben einem anschaulichen Demoprojekt für die S7-1200/1500 können die verfügbaren Bibliothekselemente auch einzeln produktspezifisch in vorhandene Projekte integriert werden. Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 03/18/2021 13:03:27Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 04/15/2021 11:51:48 |
|
Folgen Sie uns auf