12.11.2018 18:56 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 31.05.2023 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe zum Entprellen von Eingängen diese Lösungen gefunden 1) flankengetriggerte Wischrelais. Eingestellt auf 0,5 Sek. 2) Einschaltverzögerung 3) And Flanke aus der Grundfunktion Was ist die günstigste Lösung In einem sehr alten Beitrag hier wurde dann noch ein R-S Block verwendet. https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/thread/posts/38530/?page=0&pageSize=10 Bei einem R-S Block kann doch auch so nicht viel passieren, da braucht es doch keine Zeit/ Flanke oder ? Bei einem Zähler macht es jedoch Sinn. Was ist noch zu beachten? Ps. bei der Easy konnte ich das Entprellen Zentral für alle Eingänge Festlegen, ohne extra eine Schaltung einzubauen. Gibt es sowas in der Logo 8? Gruß JS |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 12.11.2018 18:59:16Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 12.11.2018 19:00:03 |
|
Folgen Sie uns auf