24.02.2020 15:39 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
gibt es eine Möglichkeit, um fest zu stellen, ob die ESC-Taste gedrückt worden ist, bzw. kann man den Status der ESC-Taste abfrage ?? Vielen Dank für Tipps |
24.02.2020 17:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 34497 Bewertung: (4306)
|
Nein, das ist nicht möglich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2020 12:49 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
danke, schade, daß es nicht geht |
27.02.2020 12:39 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Geht nur in Verbindung mit den Cursortasten, also ESC + eine der 4 Pfeile |
Folgen Sie uns auf