13.07.2021 09:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.02.2023 Beiträge: 777 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, häufig erreicht uns die Frage, ob man die SIPLUS-Module und die Standard-Module der ET 200SP oder der ET 200MP in einer Konfiguration vermischen kann. Es ist möglich diese Module in einer Konfiguration zu vermischen, jedoch gilt das Motto: "Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied". Man sollte die dezentrale Peripherie nur in den Umgebungsbedingungen einsetzen, die auch für die Standard-Module der ET 200SP oder der ET 200MP freigegeben sind. Hilfreich für die Konfiguration der dezentralen Peripherie kann das TIA Selection Tool sein Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/13/2021 09:15:06 |
|
21.02.2022 12:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.02.2023 Beiträge: 777 Bewertung:
|
Eine gemischte Konfiguration aus Standard und SIPLUS-Modulen lässt sich nicht im TIA Portal projektieren. Wenn eine gemischte Konfiguration gewünscht ist, dann können die SIPLUS-Baugruppen als Standard-Baugruppen projektiert werden. Bitte beachten Sie dabei die Einbaurichtlinien der SIPLUS-Baugruppe. Wie können Sie eine SIPLUS extreme Komponente mit dem TIA Portal projektieren? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf