Industry Online Support
Technical Forum
27.09.2005 14:08 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 21.11.2005 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich möchte eine Verbindung mittels Prodave 6.0 MPI/IE über Ethernet mit einer S7-200 CPU226 mit einem CP243-1 herstellen. Beim Verbindungsaufbau bekomme ich die Fehlermeldung Code HEX4116: Online: Die Verbindung kannn nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden. Ich habe die S7-200 mit dem Ethernet-Assistenten projektiert und eine Verbindung konfiguriert, wie ich es in einer Anleitung für WinCC Flexible gefunden habe ( http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=19724696 ). Ich vermute, dass ich irgendetwas anders konfigurieren muss. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Grüße, Andreas |
Zuletzt bearbeitet von: Andreas am: 27.09.2005 14:09 |
|
05.10.2005 15:33 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 21.11.2005 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hat sich erledigt. CP243-1 wird nicht unterstützt von Prodave. |
Folgen Sie uns auf