04.03.2021 16:14 | |
Beigetreten: 13.02.2018 Letzter Bes: 09.10.2023 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo die Herren, Da der Beitrag schon eine Zeit her ist, hoffe ich das ich hier trotzdem noch Hilfe bekomme. Habe quasi dasselbe Problem nur in Form eines Kettenförderers mit 768 Kettengliedern und einem Drehzahlgeber am Motor 1FK7022-5AK71-1LH3 mit dem AM20DQ M42 Geber. Dazwischen ein Getriebe mit i=50 Ich habe auf dieser Kette 17 Stellplätze mit einem Taktabstand von 48 Kettengliedern. Gesamtanzahl der Glieder ist nun 768 Glieder = 768.000 im p2576 Eine Lastumdrehung habe ich mit 17 Kettengliedern demnach im p2506 = 17000LU habe die Lageverfolgung Lastgetriebe Rundachse aktiv und vom Geber [1] 4096 eingetragen Leider habe ich nun beim Referenzieren auch den Fehler: F07442 (A) LR: Multiturn passt nicht zum Modulobereich nun bin ich im Moment etwas Ratlos, ich hoffe sie haben eine Lösung. Die Umrichterparameter könnte ich ihnen schicken Oder gibt es die möglichkeit mit der normalen Epos relative Positionierung zu Arbeiten ? Hier hatte ich aber das Problem das wenn ich den Notaus betötige die relative positionierung nicht zum Ziel führt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Ohreng_Hartmann am: 03/04/2021 17:25:49Zuletzt bearbeitet von: Ohreng_Hartmann am: 03/04/2021 17:31:54Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/05/2021 09:28:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf