05.02.2018 19:57 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Super H0556, ich danke dir für die Hilfe. Viele Grüße Wolfgang |
05.02.2018 20:21 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Das Stichwort ist hier "Globale Bibiliothek". Hier Kannst du eigene Bibliotheken Anlegen und deine FCs und FBs als Typen oder Kopiervorlagen ablegen, um sie in anderen Projekten wieder zu verwenden, indem du deine Bausteine per Drag&Drop in die Projektbibliothek übernimmst. Von dort kannst du sie dann in dein Projekt einfügen. Wenn du mit Typen arbeitest, dann kannst du sie mit wenigen Mausklick aus der globalen Bibliothek aktualisieren. Mit wenigen weiteren Mausklicks kannst du aus der Projektbibliothek heraus die Bausteine in deinem Projekt mit einem Schlag aktualisieren. Im Handbuch Programmierleitfaden für S7-1200/1500 ab Kapitel 3.7 ist das Arbeiten mit Bibliotheken beschrieben. Richtig funktionieren wird es nur, wenn du zuvor deine Funktionen und Funktionsbausteine gemäß dem Programmierstyleguide für S7-1200/1500 entwickelt hast. Ab Kapitel 4.7 geht es um das Thema Bibliotheken. Dann kannst du den Mehrwert voll ausnutzen. Hier sind noch zwei kurze Videos zum Thema: TIA Portal Tutorial #07: Bibliotheken BS1 Kempten: Arbeiten mit Bibliotheken |
Zuletzt bearbeitet von: MicTsc am: 05.02.2018 20:23:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf