12.06.2020 08:41 | |
Beigetreten: 01.01.2018 Letzter Bes: 19.08.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
|
12.06.2020 08:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
Hi, du musst WinCC Professional V13 SP2 installieren.
Christoph |
12.06.2020 09:17 | |
Beigetreten: 01.01.2018 Letzter Bes: 19.08.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Den Download von SP1 hab ich ja gefunden, aber 2 nicht. |
12.06.2020 09:25 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi Falgn1, Scheinbar hat das Projekt Anteile von WinCC Professional und du hast nur WinCC Comfort/Advanced installiert. Da du mit V14 das Projekt hochrüsten willst, gehe ich davon aus dass du auch in V14 WinCC Professional brauchst. Die Meldung mit WinCC Professional V13 SP1 kommt wahrscheinlich, weil das Projekt ja noch nicht hochgerüstet ist und noch ein V13 Projekt ist. In folgendem Link findest du alle WinCC V14 Versionen zum Download. Installiere die Professional-Variante: SIMATIC WinCC V14 TRIAL Downloadhoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
12.06.2020 19:28 | |
Beigetreten: 01.01.2018 Letzter Bes: 19.08.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
|
13.06.2020 10:08 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
hi, hier die linkliste der downloads. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/89331880 aber wie schon der vorredner sagte das nützt dir gar nix. Du willst das projekt mit V14 öffnen also musst du V14 winCC Professional installieren. Du kannst nicht 2 Versionen von WinCC Professional auf ein syste, installieren! Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.06.2020 10:26 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1031 Bewertung:
|
Hallo zusammen, wir wurden informiert, dass dieser Beitrag Mitte dieser Woche wieder zur Verfügung steht. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Viele Grüße, HH |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf