06.05.2020 19:43 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
aber wir kommen vom Thema Weg. |
06.05.2020 20:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
ja bereits bevor ich das Thema erstellt habe :) bzw. es von einem Moderator in ein Neues Thema verschoben wurde. |
08.05.2020 12:17 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 10533 Bewertung: (820) |
Marcus, gibt hier ein zip mit deine code aus PLC zu sehen, besser ins Online, comm_load, master, OB100 wo du einstellen MODE mit 4, CB HW addresse aus HW cfg. Sry, zu welche steuerung (Slave) du hast verbindung? Ist das HW oder PC app simulation? Meine test ist mit andere parameter einstellen (zu S7-200 als Slave) mit RS485 2w: S7-200 RTU addresse -> 1 (Master MB_ADDR) Ich setze die parameter eins nach dem anderen ein wie is wichtig, mit manuell. DateianhangMB_RTU_test.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 05/08/2020 12:22:03Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 05/08/2020 12:40:15With best regards... |
|
09.05.2020 11:09 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo die Static Mode Variable ist 4 (im Comm_Load) . Zudem hab ich mir nun eins Osziloskop besorgt und mit dem USB Stick seh ich auch Telegramme, aber mit der SPS sehe ich keine Telegramme bzw. nur Rauschen halt. Ich Vermute deshalb, es kommt vom Slave keine Antwort, da keine Anforderung (TxD dunkel/ kein blinken) kommt, deshalb reagiert / blinkt die SPS LED Rxd auf die Antwort wenn die Anforderung mit dem Stick (und modscan kommt) . Mode 4 wurde da als Startwert hinterlegt (Direkt im DB Comm load läuft auch Fehlerfrei, durcht also Done kommt einen Zyklus und setzt ein Bit "Merker" hoffe habe beim minimieren, keine für die Funktion wichtigen Systembausteine gelöscht. Kommentar NW 1 kurze Erklärung meiner VariablenDateianhangIglhaut_Modscan_Minimiert.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/09/2020 11:37:20minimiertes Projekt angehängt ,da Original bei 5 MB liegt Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/09/2020 12:05:40 |
|
09.05.2020 14:32 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Anbei noch die Screens Hochrüsten bei TIa V15 geht nicht ? DateianhangFotos.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf