04.03.2009 15:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Habe ein Field PG mit Win XP2 und Step7 V5.4 SP4. Alles soweit super. Neulich habe ich die Starter-Software auf den neuen Stand upgedated und erhalte seitdem beim Öffnen des Step7-Managers eine Meldung (Nr.: 257:5) mit dem Text: "Der Server 'u7tdevcx.dll' für _U7T_PNIO_ETER_S120_V261_CT-Objekte kann nicht geladen werden." Die Fehlermeldung 257:5 ist auf der Support-Seite von Siemens zu finden, aber nicht mit dem Hinweistext wie oben. Was kann ich tun ohne die alte Starter-Version wieder installieren zu müssen. Vielen Dank im Voraus. Gruß kuk-hco DateianhangFehlermeldung Simatic-Manager.pdf (184 Downloads) |
09.03.2009 07:42 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Genau das gleiche Problem habe ich auch!!! Hoffe das ein Lösung gefunden wird, weil das nervt ziemlich Mfg Emanuel |
17.03.2009 12:05 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Was hast Du denn neu installiert? Starter oder Step7? |
19.03.2009 12:43 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hast du mal versucht ein neues projekt zu erstellen? kommt dann diese fehlermeldung wieder? wenn nicht, würde ich bestehende projekte speichern unter => reorganisieren langsam (o.ä.) noch mal speichern und säubern. vielleicht bringt dies ja besserung. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.03.2009 06:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
schade... spätestens jetzt kann ich nur noch sagen => rechner neu aufsetzen. ich glaube, dass hilft. da wird sich was arg verrannt haben. aber vielleicht hat ja noch jemand anders eine zündende idee... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf