13.01.2014 09:56 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo Eleu, das Projekt wurde bereits mit WinCC flexible 2008 SP3 HF3 geöffnet und gespeichert. Zum Bearbeiten des Projektes benötigst du nun mindestens WinCC flexible 2008 SP3 da WinCC flexible nicht abwärtskompatibel ist. Zum Thema der Versionskennungnen findest du hier einen hilfreichen FAQ: Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen? MfG |
16.01.2014 13:40 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich würde mir gerne das Service Pack 3 zu WinCC flexible 2008 downloaden, kann es aber im web nicht finden. Es gibt nur einen Downloadlink für SP2 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38612895 Kann man die SP nicht mehr über das Netz bekommen? Gruß Eleu |
17.01.2014 07:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Frag mal deinen Vertriebspartner. Ich habe den SP3 als komplette Installations - DVD bekommen, möglicherweise ist das (einige GB) zu groß für einen Download? |
Folgen Sie uns auf