01.10.2014 08:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Wissende, bin neu im Forum und suche nach einer Möglichkeit mit einer Siemens Logo 12/24 RC 0BA6 eine Apothekerschaltung zu realisieren. Im Zeitraum Mo - Fr 6:30-16:30 Taste wird gedrückt Tür öffnet. Außerhalb und an Feiertagen soll die Taste bei Drücken keine Funktion ausführen. Kann mir da jemand weiterhelfen, ob und wie das geht. Die Wochensteuerung bring ich hin nur das mit den Feiertagen will nicht so wirklich (siehe Anhang). Danke für Eure Unterstützung.
Dateianhangtueroeffner.zip (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: jhager am: 01.10.2014 08:48 |
|
01.10.2014 08:38 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Leider fehlt der Anhang...... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.10.2014 08:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau Dir mal dieses Thema an, da hat man sich auch schon Gedanken gemacht. |
01.10.2014 08:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und mal so nebenbei gefragt.... Was ist mit Tagen wie Heiligabend, Silvester....? |
01.10.2014 09:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Musst Du mehrere AND-Blöcke hintereinander schalten und den Uhrenausgang jeweils negiert abfragen. |
Folgen Sie uns auf