Industry Online Support
Technical Forum
14.12.2006 15:28 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, den Reportin eine PDF-Dateispeichern ist am Panel leider nicht möglich. Eine Möglichkeit - wie von Direrwähnt - ist dies mit einem Druckserver zu realisieren,derden Ausdruckin ein PDF-Dokument wandelt. Das Panel unterstützt allerdings nur einen Drucker. Wenn es nicht unbedingt eine PDF-Datei sein muss, dann können die Daten auch über ein Skript in eine TXT- oder CSV-Datei geschrieben werden. Diese Dateien können auch über einen freigegebenen Ordner in einemangebundenen PC(Ethernet) abgespeichert werden. Alternativ kann man auch noch dieOption "Sm@rtAccess Web Service (SOAP)" nutzen. Darüber können die Daten direkt von einem MP 370 zu einem PCin eineExcel-Datei geladen und abgespeichert werden. Link für SOAP: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22777519 Bye |
Folgen Sie uns auf