02.08.2017 23:02 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Überraschung!! Ich bin's nochmal... In der Zwischenzeit war ich fleißig und habe einen Arduino Mega mit Ethernet im Schaltschrank verbaut. Außerdem habe ich drei Analog-Ausgangsmodule von Horter verbaut. In der Logo, die mit dem Arduino spricht erzeuge ich nun nach Sierras Beispiel 10 Zahlenwerte 0-1024, die als Analoge Merker verfügbar sind und vom Arduino zyklisch gelesen werden. Der Arduino Wandelt die Zahlenwerte dann mithilfe der I2C-Module in 10 Steuerspannungen um, die dann meine LED-Einbaustrahler im Erdgeschoss dimmen sollen. I2C-Modul 1: 3 Spannungen 0-10V (Dimmen LEDs Wohnzimmer) I2C-Modul 2: 3 Spannungen 0-10V (Dimmen LEDs Kaminzimmer) I2CModul 3: 4 Spannungen 0-10V( 2x Küche, 1x Gästebad, 1x Flur) Jetzt zu meinem Problem: Es passieren seltsame Dinge, sobald mehr als Ein I2C-Modul am Arduino betrieben wird. Natürlich sind alls per Jumper unterschiedlich adressiert aber irgendwie scheint es da zu haken. Betreibe ich nur ein Modul am Arduino (egal Welches) läuft alles wie ewartet. Wer hat eine Idee? Im Netz habe ich etwas über den Anschluss mehrerer Teilnehmer per I2C-Bus am Arduino gelesen. Da wird beschrieben, dass die Datenleitungen der Teilnehmer nicht Sternförmig , sondern seriell verbubnden werden müssen. Ich habe beides probiert, ohne Erfolg. Ich drehe hier durch. Danke und Gruß! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.08.2017 09:31:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf