24.04.2011 15:34 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo In einem Haus sind im OG 10 Raffstore und 3 Jalousie undim EG 7 Raffstore. Nun habe ich einen Zentraljalousietaster jeweils im EG und OG welche ich mittels Siemens Logo Steuern möchte. Dazu kommt noch das alle Raffstore und Jalousien einzeln gesteuert werden können ohne die Logo (da zu wenig Ausgänge bei 1er Logo). Die Raffstore werdenzusätzlich über einen Wind-, Regen Sensor über Logo geschaltet.(im Plan noch nicht integriert) Nun weiss ich nicht ob mein Ansatz im Plan richtig ist. Danke DateianhangJalousiesteuerung.pdf (199 Downloads) |
26.04.2011 19:33 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ja danke für die Antwort,aber wollte nur wissen ob es laut meiner Skizze so auchzu machenist?? |
26.04.2011 21:30 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Antwort. Habe meinen Plan nochmalig überarbeitet. An manchen Stellen habe ich ein 7 poliges Kabel als Zul.für 2 Raffstoren und dazu nebeneinander 2 Up Dosen für die Schalter. Funktioniert das auch laut Zeichnung oder soll hierfür auch noch eine Art Verriegelung vorgesehen weden? Danke DateianhangJalousiesteuerung 2.pdf (158 Downloads) |
26.04.2011 23:21 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Okay Danke für die schnelle antwort und Hilfe. Es werden natürlichJalousietaster verwendet Auf/Ab ist falsch gezeichnet. |
27.04.2011 20:34 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Okay aber nur bei den Vor Ort Tastern. Aber wie soll ich das mit dem Wechsler lösen da häng ich jetzt. Danke |
27.04.2011 21:09 | |
Beigetreten: 11.01.2007 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Nicht mit einem Wechsler, mit 2 Schließern (Skizze im Anhang). Hat den Nachteil, daß das Relais fast ständig angezogen ist. Eine saubere Lösung wäre, die Taster gegen Jalousie-Management-Einsätze zu tauschen. Gibts von allen Marken-Herstellern (z.B.: http://www.jung-katalog.net/content.htm?xml=13594999.xml&start=0&id=0|3 ). Da passt dann auch die Umschaltpause und der Bedienkomfort. Dateianhangjalo.pdf (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf