27.09.2020 14:17 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen, ich möchte gerne mit der Logo auf einem Third party Display die Betriebsstunden anzeigen lassen. Das funktioniert auch soweit aber er zählt die reinen Minuten hoch auf der Anzeige und nicht die Stunden an. Außerdem möchte ich, dass B041 die Betriebsstunden hochzählt und B043 die verbleibenden Betriebsstunden runterzählt. Da ich noch einen Filter verbauen möchte, der jedes Jahr getauscht werden soll, hätte ich gerne gewusst wie es sich umsetzen lässt, dass ich ein Laufzeit basierenden Zähler einbauen kann. Nach einem Jahr soll der Ausgang M18 gesetzt werden. Wie lässt sich sowas umsetzen? Danke euch und noch einen schönen Restsonntag Herbert DateianhangBetriebsstundenzaehler.zip (89 Downloads) |
27.09.2020 18:10 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Hört sich gut an, aber ich verstehe leider nur Bahnhof :( |
27.09.2020 18:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 34947 Bewertung:
|
Ich mache dir ein Beispiel- |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2020 18:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 34947 Bewertung:
|
Hier das Beispiel. Manuelles Rücksetzen der Zähler habe ich mir erspart, ist aber kein Problem. DateianhangBetriebstundenzaehler_0BA8.Standard.zip (98 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
14.10.2020 19:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 34947 Bewertung:
|
Dann mal auf Verdacht...
DateianhangBetriebstundenzaehler_0BA8.Standard_V2.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf