10.07.2023 12:48 | |
Beigetreten: 04.07.2023 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ich muss jetzt nochmal ganz blöd fragen zur Software Installation Siemens hat mir den Download genehmigt und heute einen Link geschickt. Donwload gemacht und die Version "versucht" zu installieren. Am Ende habe ich ein Logfile bekommen und beim installieren hat er mir folgendes gezeigt. Installation wird vorbereitet dann kam dieses Fenster mit "Number of entities to show. Rest will be available in expandable section (example). Or list of entity/battery groups (example)" Ich habe meine Version 8.0 drauf gelassen, weil ich dachte er instlliert es deshalb nicht. Nun habe ich die Version 8.0 deinstalliert. Jetzt kann ich aber die alte CD nicht mehr finden und kann ich jetzt die neue Version nicht installieren ohne die alte.? Die Installation von 8.0 ist nun schon ewig her. IM Log steht aber etwas von heute drin und ich hänge es mal an ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLOGO!Soft_Comfort_V8.0__Installieren_07_10_2023_14_10_03.log.txt (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/11/2023 08:25:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.07.2023 12:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung: (4180)
|
Ohne eine installierte Vollversion oder eine Installations-CD (DVD) ist eine Installation des Upgrades/Updates nicht möglich. Warum die Installation bei einer installierten Vollversion (V8.0) bei dir nicht funktioniert hat, kann ich dir nicht sagen, da sie eigentlich die Voraussetzung für die Installation des Upgrades/Updates ist. Das Log-File sagt mir nichts, da kann ich dir nicht weiterhelfen. An deiner Stelle würde ich einen Support Request starten. |
11.07.2023 08:34 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (170) |
Neue Frage von AutoGen_379071 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Rolladensteuerung möglich mit der LOGO? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf