29.04.2016 13:41 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, bin gerade bei der Inbetriebnahme des Sinamics S110 – CU305 PN (6SL3040-0JA01-0AA0)mit Leistungsteil6SL3210-1PE11-8AL1. Bezüglich der Freigaben komm ich nicht ganz zurecht. Die Beschreibungen von den Freigaben habe ich mir durchgelesen. Aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, wann welche Freigabe aktiviert werden soll. Quasi wann muss jede Freigabe von der Anlage oder vom Prozess, nach einem bestimmten Ereigniss aktiviert bzw. auch deaktiviert werden im Steuerwort. Ich meine speziell diese nachfolgenden Freigaben. -Sollwert freigeben ( STW1.6) -Hochlaufgeber starten (STW1.5) -AUS1 Freigabe (STW1.0) -Betrieb freigeben (STW 1.3) - Hochlaufgeber freigeben (STW1.4) Hinweise: Es existiert kein Netzschütz in meiner Anlage! Safety Basic ist integriert. In der Anlage nochmals eine Übersicht DateianhangAblauf_Steuerwerk_S110.pdf (93 Downloads) |
29.04.2016 16:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:39:39~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf