23.12.2016 19:14 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
ok super, habs noch in rückwertslauf umgebaut
DateianhangRückwerts.zip (51 Downloads) |
23.12.2016 19:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Dann nimmt doch nur einen Zähler, Startwert auf 18000 und den Zählerstand mit der Zeitskalierung anzeigen.
DateianhangRückwärts_V2.zip (53 Downloads) |
24.12.2016 10:45 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Super, aber das gibt ein weiteres problem ;)
Grüße Marco DateianhangSteuerung.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hoerli88 am: 24.12.2016 10:50:14 |
|
24.12.2016 11:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe für den Zähler einen zusätzlichen Impulsgeber und einen Eingang hinzugefügt. Mit dem Läßt sich die Zeit schnell herunterzählen und so die Laufzeit anpassen. Alternativ könnte man auch mit zwei Meldetexten arbeiten. Also Eingabemodus und Laufmodus. Im Eingabemodus wird die Eingabe in s gefordert und im Laufmodus der scalierte Zähler angezeigt.DateianhangSteuerung 2.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.12.2016 11:58 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
dann ist es so wohl am einfachsten
DateianhangSteuerung 2.zip (69 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
24.12.2016 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Wünsche ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest... |
Folgen Sie uns auf