15.09.2011 09:34 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, VGB170 oder ein AWL-Code-Generator in STEP 7sind mir nicht bekannt. Ich kenne nur die Normung gemäß dem FAQ (Link): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50204939 Allerdings muss ich zugeben, dass ich das Problem noch nicht verstanden habe, warum man in STEP 7 einen AWL-Code-Generator benötigt. Wenn man z.B. ein Programm (im FB, FC oder im OB1) in FUP erstellt hat, kann man über die Ansicht auch wieder nach KOP oder AWL umschalten. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf