21.10.2015 11:16 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 06.11.2015 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, wir haben ein änliches Problem wir haben einen Einlaufstand für Zahnräder der mit zwei Drehzahlen (1000 / 2000 U/min und rechts/links) der extern angetrieben wird. Als Bremse das die Zahnräder unter Last einlaufen, haben wir uns einen G120D PM250D 4kw mit einer Cu240D-2DP und einem IOP besorgt der einen Asynchronmotor mit 2,2 Kw als Generator betreiben soll besorgt. Wie kann ich dem Antrieb beibringen das er nur mit einem gewissen Drehmoment, das Regelbar sein müsste entweder über externes Poti oder über den Drehknopf am IOP, entgegen wirk egal bei welcher Drehzahl bzw Drehrichtung. Schön wäre auch wenn man so einen Art Automatikbetrieb machen könnte der alle 30-60 MIn das Drehmoment um 5%-10% erhöht bis zu einem definierten Max wert. Das Inbtriebnahme Programm Starter ist vorhanden, wir arbeiten aber nur gelegentlich damit Wir hoffen das schon einmal jemand so ein ähnliches Projekt realisiert hat bzw weiß wie man diese Aufgabe bewerkstelligt kann. wir sind um jeden Beitrag dankbar Gruß Tom ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.10.2015 16:09:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf