24.11.2017 11:49 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 3848 Bewertung: (562) |
Hi, am besten Du schaust Dir mal das WinCC V7.4 Handbuch: Arbeiten mit WinCC an. Besonders Interessant dürfte das Kapitel Prozessbilder erstellen sein: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746340/96197904395 Gruß, Towome |
|
|
28.11.2017 11:00 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Tom456, mit dem von Towome zur Verfügung gestellten Link wird das konfigurierbare Handbuch angezeigt und keine PDF-Version. Über die linke Navigation kannst Du tiefer in die einzelnen Kapitel einsteigen oder auch gezielt nach Begriffen im Handbuch suchen. Wenn man sich da mal reingefuchst hat eine ganz nette Option wie ich finde Wenn Du das Handbuch als PDF haben willst nutze bitte diese Seite zum Download: Arbeiten mit WinCC Viel Erfolg! |
30.11.2017 14:41 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71)
|
Hallo Tom, im Prinzip reicht es, das erstellte Bild (PDL-Format) in den GraCS-Ordner des Zielrechners zu schieben/ersetzen. Aufgrund deiner Fragestellung möchte ich dir aber das WinCC V7.4 SP1: Getting Started ans Herz legen. Damit ist dann erstmal der Anfang gemacht. Wenn du dann später Beispielprojekte brauchst, um eine bestehende Projektierung nachzuvollziehen, dann sind die Demo-Projekte ganz gut zu gebrauchen. |
mfG / Best regards |
|
18.12.2017 08:59 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo The Body Vielen Dank genau das wollte ich wissen.^^ mit freundlichen Grüssen Tom |
Folgen Sie uns auf