26.03.2021 07:39 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
wie angeschlossen wird habe ich schon mal gefunden, allerdings sagen mir die Farben nichts. nun das LSC noch DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 06_2014 Seiten 45 und 46.pdf (153 Downloads) |
26.03.2021 08:13 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
hier das LSC Programm
DateianhangTest PT1000.zip (129 Downloads) |
26.03.2021 08:57 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Gut, hab jetzt einiges geändert, ich erhalte einen Wert von 286 am AI3 ändert sich bei Berührung , die Raumtemperatur kann es nicht sein, 19,3°C durch die Bearbeitung vom Analogverstärker mit PT100/1000 würde ich dann einen °C Wert erwarten der dem entspricht, ist aber nicht so. In der Simulation muss ich auf 0-30 (Wert AI) gehen um 0-30°C zu sehen, dh Verstärkung passt so nicht. Mein Verständnis wäre x0,1 als Auflösung und Anzeige mit 1 Nachkomma, da scheint mir aber ein Gedankenfehler bei mir vorzuliegen.... ändere ich auf x1 dann stimmt es online. nun würde ich mir gerne den wert am HMI anzeigen lassen. DateianhangTest PT1000.zip (144 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 03/26/2021 08:59:45Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 03/26/2021 09:01:20 |
|
26.03.2021 09:13 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
komm grad nich online zum HMI, was sagt dieser Fehler aus? |
Folgen Sie uns auf