Industry Online Support
Technical Forum
08.12.2007 13:21 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo!
Durch das neue Tool Messagetext_S7toHMI werden 2 Arbeitsschritte vereinigt. Die Projektierung von Störmeldungen per Bitmeldeverfahren in der SPS und die Erstellung der zugehörigen Texte auf der HMI-Seite müssen jetzt nicht mehr getrennt erledigt werden. Die Störmeldebits werden in der S7 zugewiesen, der Netzwerktitel enthält den Text der auf dem HMI angezeigt werden soll. Es wird eine Quelle erzeugt die mindestens die Bausteine enthält wo Störmeldebits zugewiesen werden. Diese Quelle wird vom Tool geöffnet. Nun muss man nur noch die Daten des Bereichszeigers Störmeldungen angeben und die Störtexte werden vom Tool gelesen. Diese können nun gespeichert und in der HMI (zunächst nur Protool - Format – andere auf Anfrage) importiert werden. So wird die Projektierung vereinfacht und ein manueller Abgleich bei Änderung ist nicht mehr nötig. Der Import in WinCC flex ist auf Umwegen über Fremdsprachen Im-/Export möglich. Siehe auch Tips hier im Forum... Das Tool gibt die Texte gleich passend aus. <text>Störmeldung.. </text> Wer Interesse am Ergebnis hat der schickt eine Quelle (absolute Adressierung) und Angaben zum Bereichszeiger bzw zu den Bereichszeigern. Das Angebot ist aber zeitlich begrenzt! Infos: www.raeppel.de/tools/Messagetext_S7toHMI.htm Hier finden Sie ein Video und alles vom S7-Programm bis zur Importdatei für HMI. MfG André Räppel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 08.12.2007 13:25 |
|
Folgen Sie uns auf