09.04.2020 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Also ist die Sonde in einem Rohr eingebaut? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.04.2020 14:16 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Die Messung findet in einem Rohr statt. Die Sonde ist jedoch in einem Koffer eingebaut. Damit man verschiedene Messbereiche damit abdecken kann. |
09.04.2020 14:17 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hier ist die Bestellnummer. |
09.04.2020 14:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist eine einfache Variante mit Nutzung der Mittelwertbausteine der Logo über einen Zeitraum von 10 oder 20s. Es wird alles gleichzeitig angezeigt ohne Knopfdruck. Eingestellt ist erstmal 20 m/s bzw. 200 * 0,1 m/s wegen Dezimalpunkt. Alternativ kannst du das auch auf km/h umstellen, steht im Programm beschrieben. M.f.G. Scorp DateianhangWind1.zip (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf