24.04.2016 13:34 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Vorab eine Differenztemperatur Schaltung mit allen Einstellmöglichkeiten und den notwendigen Eingangsfiltern bzw. Mittelwertbildung für eine ruhige Anzeige (für PTC mit Messverstärker)
DateianhangLogo-Diff-Verstärker-Muster.zip (99 Downloads) |
24.04.2016 16:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Programm ergänzt mit Impulsgeber und Manuellbedienung. Hatte einen Teil der Schaltung für Kühlung eingesetzt - also eventuell Innen / Außen vertauschen. Ebenso kann schließen und öffnen verkehrt sein - einfach probieren - wenn die Pflanzen Eiskristalle haben und eingehen - dann war es die falsche Richtung. Das Prinzip ist: große positive Differenz --- dann Impulsgesteuertes Schließen kleine positive Differenz -- keine Aktion (also Klappe seht "richtig") negative Differenz --- Impulsgesteuertes Öffnen DateianhangLogo-Diff-Verstärker-Klappenst.zip (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 24.04.2016 16:36:20 |
|
24.04.2016 18:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Gut, dann im Anhang mal die reduzierte Version! Damit keine Missverständnisse aufkommen. Je nach Abweichungsrichtung der Temperatur im Gewächshaus werden die Klappen geöffnet und geschlossen. Handbedienung usw. kann hier alles noch erweitert werden. Lauffähig ab der 0BA5! DateianhangMischer mit Taktgeber.zip (78 Downloads) |
Folgen Sie uns auf