01.07.2019 13:06 | |
Beigetreten: 21.06.2018 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, vielleicht ne komische Frage aber: Wenn man bei der klassischen Suchmaschine den Begriff "KTP400" eingibt, so kommen zahlreiche Bilder des KTPs, auf denen Siemens ein paar Elemente wie zB. einen Linienschreiber, ein paar Schiebeschalter und eine Balkenanzeige eingefügt hat. Zunächst sind das ja erst mal die Std. Elemente aus der Werkzeugkiste. Bei genauem Hinsehen fällt aber auf, dass diese im Gegensatz zu den üblichen Elementen tatsächlich 3- dimensional aussehen durch zusätzlichen Schatten. Auch die Schaltelemente lassen sich nicht so ohne weiteres so "rund" biegen über die Einstellungen. Bin ich hier einer Aufhübschung durch Photoshop der Siemens Marketing Abteilung auf den Leim gegangen oder gibt es diese 3D Elemente irgendwo. Nun, ich würde mir diese als PS und Paint Liebhaber ja selbst kreieren, suche aber nach einer Möglichkeit, wie ich die vorhandenen Elemente global bearbeiten kann. Wäre doch mal wieder ärgerlich, wenn Siemens die Darstellung der Elemente zum Verkauf schön aufhübscht und man beim projektieren feststellen muss, man hat nur die effen 2D Darstellungen zur Auswahl. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2019 14:00:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf