17.11.2017 17:00 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
Hallo, ich nutze TIA WinCC Prof. V13 und archiviere meine Messdaten mit dem TagLogging(-Archiv). Anschließend nutze ich das OnlineTrendControl und das TrendRulerControl um mir die Daten anzuzeigen. Ich möchte die angezeigten Daten im TrendRulerControl über dieses ausdrucken. Allerdings hat man z.B. im Statistikmodus eine Tabelle mit vielen Spalte (alle wichtig) die auf eine A4-Seite im Hochformat schlecht passen/dargestellt werden. [snip] 2) Gibt es die Möglichkeit alle Werte von einem frei definierbaren Zeitbereich formatiert auszudrucken? Vielen Dank für Ihre Antwort(en). ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.11.2017 11:19:13Neue Überschrift nach Splitten und erste Frage gelöscht. |
|
28.11.2017 10:56 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (1) |
Serwus, hast du schon eimal probiert das ganze über "Protokolle" zu lösen? Gruß Bengei |
28.11.2017 13:06 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
Und kann man dort auch alle Werte (!!!) in dem Protokoll ausgeben? |
04.12.2017 08:22 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
Ich schließe jetzt das Thema, obwohl das Problem nicht gelöst ist. Ich vermute das es nicht geht. |
Folgen Sie uns auf