09.04.2021 13:56 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hey, mich würde Mal interessieren von wo du diese Info mit den 72K Ohm Eingangsimpedanz hast. Finde dazu leider gar nichts. Liebe Grüße |
09.04.2021 15:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Aus den technischen Daten des Handbuch der LOGO!. Die sind etwas unterschiedlich, je nach LOGO! Serie. Edit: Hier ein Auszug aus dem Handbuch der 0BA8.Standard. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 295.pdf (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/09/2021 16:05:33 |
|
Folgen Sie uns auf