Industry Online Support
Technical Forum
06.07.2009 15:00 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, du kannst Operanden miteinander vergleichen, du kannst Operanden mit Konstanten vergleichen, sowie auch Konstanten mit Konstanten vergleichen (wers braucht :-) ) Wichtig ist nur dass dein Analogwert skaliert ist. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
06.07.2009 15:05 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
wie skaliere ich meinen analogwert oder parametriere ich den Wert in einer S7-200 (224XP) |
06.07.2009 15:20 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hast du Dir schon mal das Systemhandbuch angeschaut? https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=6ES7214-2AD23-0XB0&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805150&x=5&y=12 Auf der Seite 120 steht z.B. etwas zu den Vergleichsfunktionen. MfG René |
07.07.2009 07:35 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
ja schon aber finde auch nix drin wie ich ein pt1000 an eine 224XP anschliesse |
07.07.2009 09:13 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Gute Frage. Habe so auf die Schnelle auch nichts gefunden. Aber vielleicht etwas bezüglich der Skalierung. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=10805150&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10805149&treeLang=de Komisch, irgendwie klappt das bei mir nicht mit dem Verlinken. Du mußt in die Suchzeile noch "Analog" eingeben. Der fünfte Beitrag müßte es sein. |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 07.07.2009 09:15 |
|
07.07.2009 11:28 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Genau, den meinte ich |
Folgen Sie uns auf