29.08.2014 17:23 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Was möchtest Du denn damit auf dem Desktop? |
29.08.2014 17:31 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das wäre eine Lösungsmöglichkeit.... |
29.08.2014 18:33 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
So eine eine Logo wo sehe ich denn wert im Schwellenwertschalter?
|
29.08.2014 18:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann mußt Du einen Meldetext anlegen, so wie ich es in meinem Beispiel auch gemacht habe. |
29.08.2014 19:01 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So sieht die Parametrierung für Deinen Fall im Meldetext aus. |
29.08.2014 19:38 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lade mal Dein Programm hoch. |
29.08.2014 20:07 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Da
DateianhangSchaltplan9.zip (78 Downloads) |
29.08.2014 20:49 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So sieht es aus, wenn die Temperatur knapp unter 25,0 Grad liegt. |
29.08.2014 20:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und so sieht es aus, wenn die Temperatur bei 25,0 Grad liegt. |
30.08.2014 11:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
genau mit ein schalter zusätzlich einschalten kann untern dem sollwert |
30.08.2014 11:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Siehe Anhang. |
30.08.2014 11:53 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Was würde ich ohne dich wohl MachenDanke! Ich könnte jetzt auch einen feuchtigkeitssensor auch nehmen oder wirds da komplizierter?
|
30.08.2014 12:02 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
kennst du einen Guten weil ich würde bei M2+ reinfahren |
30.08.2014 14:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich habe mir gedacht, von Dir wird noch mehr kommen. Deshalb habe ich die Datei jetzt mal gespeichert.
DateianhangLüftungssteuerung.zip (68 Downloads) |
30.08.2014 14:39 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
|
30.08.2014 15:25 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
super es funkt! Kann man auch die Drezahl steuern des Motors über die Logo
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2014 15:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann lad doch mal Dein Programm hoch, damit man es sich anschauen kann. |
30.08.2014 15:36 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Passt das so?
DateianhangKlima Keller.zip (77 Downloads) |
30.08.2014 16:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Du solltest Dir mal gleich von Anfang an angewöhnen, Dein Programm übersichtlich zugestalten und zu kommentieren. Schau Dir mal meine Version an. I2 und Q3 konnte ich nicht beschriften, da mir die Informationen fehlen. DateianhangKlima Keller_V2.zip (95 Downloads) |
30.08.2014 16:35 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Ordnung ist das halbe Lebenschaut super aus! Danke habe jetzt einiges gelernt! Hab Jetzt noch eine 2 Stufen Lüftung Hinein gegeben ist das so Richtig Stufe 1 Dauerbetrieb 50% Leistung Stufe 2 Sollwert 100% siehe Anhang lg
DateianhangKlima Keller.zip (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mani1728 am: 30.08.2014 16:36 |
|
30.08.2014 18:04 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Stimmt! schon umgebaut kann mann auch mit da logo Motor drimmen
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2014 18:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und wenn Du den Einschaltwert mal verändern mußt, brauchst Du es nur an einer Stelle. |
Folgen Sie uns auf