17.05.2014 21:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, also als Erstes mal eine Suche (search) starten, z. B. nach "Luftfeuchte Logo" oder und mal den Beitrag TAGs bzw. Stichworte |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 20.05.2014 11:02Beitrag editiert bezüglich einiger Formulierungen ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.05.2014 21:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, genau dazu ist die von mir in o.g Beitrag entwickelte LOGO!-Schaltung - Auf Basis von rel. Feuchte und Temperatur werden absolute Feuchte und Taupunkt bestimmt. Wenn dies nun für "Innen" und "Außen" vergleicht, kann z. B. Zuluft, Ablift und ggf. Heizung entsprechend gesteuert werden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.05.2014 21:33 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (1) |
Ich habe meinen Keller jahrelang mit einen Haarhygrometer ausgemessen . Altbau, 1928, Betondecke, Ziegelsteinmauerwerk, gefliest. Gasheizung im Keller, 3 Kelleräume, Waschküche, Trockenraum. Selbst wenn man im Sommer , bei spürbaren Windzug, einer Lufttemperatur von 22°C um die Mittagzeit eine Luftfeuchtigkeit von 35% hatte stieg in der Nacht die Luftfeuchtigkeit sofort wieder auf 70% so das man an allen Beton und Fiesen flächen ein kaltes Tastgefühl hatte, die Bauphysik spricht dagegen. Mit viel warmer Luft saugen sich der Beton und die Steine der Kelleraußenwände, erst richtig voll, die sie bei einer Temperaturänderung sofort abgeben. Als Messelement dient ein Bündel meist menschlicherHaare, deren Ausdehnung über ein Hebelwerk umgesetzt und auf einer Skala angezeigt wird. Haare dehnen sich bei Feuchtigkeitsaufnahme aus, bei Feuchtigkeitsverlust ziehen sie sich zusammen. Besonders geeignet zur Verwendung in Hygrometern sind blonde Frauenhaare, da diese besonders fein sind. Dabei reagieren diese bei einer Luftfeuchtigkeitsveränderung um 10% mit einer Längenänderung von im Mittel 0,25%. Weil die Längenänderung von Haaren nahezu temperaturunabhängig und zudem mit einfachen Mitteln erfassbar ist, eignen sie sich gut zur Luftfeuchtigkeitsmessung. Die Längenausdehnung und damit die Skalenteilung ist jedoch nicht linear und wird mit steigender Luftfeuchte immer geringer. Hierdurch lassen sich Echthaarhygrometer von Synthetikfaserhygrometern (lineare Skalenteilung) leicht unterscheiden |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2014 22:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo IBN-Service, in meinen Antworten zum Beitrag Die absolute Luftfeuchtigkeit läßt sich aus der Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur berechnen, wenn der zu dieser Temperatur zugehörige maximale Wassergehalt bekannt ist. Der zu einer Temperatur zugehörige maximale Wassergehalt kann z. B. entsprechenden Datentabellen entnommen werden. Der Zusammenhang zwischen T und dem max. Wassergehalt ist nichtlinear, aber im hier besonders relevanten Temperaturbereich von -10 °C bis 30 °C vergleichsweise gering gekrümmt- so dass eine approximation mittels Polynonen gelingt, deren Berechnung mit der LOGO! möglich ist... "Rückwärts" kann dann auch der Taupunkt berechnet weden...
MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf