18.02.2016 21:10 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, Hier mein Lernprogramm: 4 Seiten und 2 Spalten ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- Frage_1: Frage_2: Frage_3:
Vielen Dank DateianhangVersuch_01.zip (59 Downloads) |
23.02.2016 17:34 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, herzlichen Dank für den Tip. Das mit der Abfrage/Quittieren und das PT100 Setting habe ich aufgearbeitet und ist klarer geworden. Wenn ich z.B die Phase 1 anfahre mit AI=602 startet der Timer 1 Min. und Q1 wird ausgeschaltet wie erwartet. Wenn ich nun (innerhalb der 1 Min. AI runterticke, also ein Abkühlen simuliere, dann wird nicht nachgeheitzt. Kann mir hier vielleicht die Phase 1 oder mein Heizen reparieren, damit ich es für die Phase 2 aufarbeiten kann. Das wäre lieb. Die Weitergeführte Version ist im Anhang. LG Carsten DateianhangVersuch_04.zip (62 Downloads) |
23.02.2016 19:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Geht doch! Du mußt nur die 10s warten die deine eingebaute Einschaltverzögerung vor Q1 braucht! |
23.02.2016 19:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ein Tip noch zum Programm! Schau dir mal den Baustein Analog-Mux an. Mit dem kannst du bis zu vier Analogwerte an den Ausgang durchschalten. Damit wäre es in deinem Programm möglich nur einmal die Phase zu programmieren und je nach aktiver Phase nur neue Sollwerte an die Schwellwertbausteine zu übergeben. Das macht die Sache übersichtlicher. Ein umfangreiches Beispiel mal im Anhang! Das ist eine Brausteuerung mit vier Sorten Bier und demzufolge unterschiedlichen Zeiten und Temperaturen. Je nach Biersorte wird hier per Mux der richtige Wert an die Bausteine übergeben. DateianhangBrausteuerung Rasten 581.zip (59 Downloads) |
23.02.2016 19:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die Datei, ich hab das schon gesehen. Habe die Logo seit 2 Wochen und dies ist imo noch zu kompliziert aber super. Ich brauche ja auch nur 2 Phasen. Aber sehr schönes Projekt. Ich versuche mich mal dran PS: Ich wechsel mal in den dafür vorgesehenen channel "Brausteuerung Zeitrasten incl. Temperaturabhängigkeit" LG |
Zuletzt bearbeitet von: Lichtbringer am: 24.02.2016 14:16:46 |
|
Folgen Sie uns auf