28.02.2008 20:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Puscher, für einen konkreten Lösungsvorschlag müsstest du die gewünschte Funktion präziser beschreiben. Also was für Takte sollen abgearbeitet werden? beschreibe also verschiedene Eingabesituationen und die gewünschten Funktionen bzw. das zugehörige Verhalten deines Ausgangs... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.02.2008 23:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Pusher, in der Dateianlage findest du einen Lösungsvorschlag, den du ja mal testen kannst. Bei Fragen zur Schaltung melde dich, dann brauche ich jetzt nicht alles darstellen. Nur soviel...I2 startet und stopptdas Band bzw. den Gesamtprozess. Beim Abschalten über I2 werden alle Zeiten zurückgesetzt! Beachte dazu die Kommentare in der Schaltung... Du kannst maximal 3 Behälter innerhalb der Lichtschranke und der Befüllstation (einschließlich) händeln. Die Zeitvorgabe für die Verzögerung Sensor - Bandstopp kann in einer Textbox bei I2 = AUS festgelegt werden. Ansonsten sind noch Zeiten für "Pause zwischen Bandstopp und Befüllstart", "Befülldauer" und Pause für "Abtropfen vor Band(wieder)anlauf" vorgebbar... Also erst mal viel Spass beim Experimentieren. Besser wäre es natürlich die Zeiten (z. B. der bedülldauer) durch Sensorsignale zu eliminieren! aber ich hoffe ich habe dir schon mal einige zeitliche Möglichkeiten zur Anpassung eingebaut!? Übrigens ist die Zeitreferenz (Impulsgeber) für die Zähler auf 0,1 s getrimmt (dazu der Analogverstärker), um die Messpräzision unter Berücksichtigung mehrerer (Befüll-)Pausen gegenüber einer Zeitreferenz von 1 s zu verbessern! Ergänzend habe ich dir noch eine Schaltung beigelegt, mit der du dieEingabe der Zeitverzögerung anstelle einer Änderung in der Textbox mit externen Tastern und/oder den LOGO!-Cursortasten erreichen kannst. Diese kannst du nach kleinen Anpassungen einfach dazukopieren. Aber beachte, dass verschiedene Blöcke (besonders Multiplexer) die Parameter dabei vergessen und diese von Hand nachgetragen werden müssen - sonst geht nix!!! Wenn du nur einige wenige Bandgeschwindigkeiten, die sich stets wiederholen hast, kann man auch eine Schaltung zur Auswahl vordefinierter Zeitwerte (mit Hilfe von Multiplexern) erstellen und verwenden....mal so als Anregung.... MfG Betel DateianhangDEMO_Bandabfuellung_V01.zip (739 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.03.2008 19:27 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
RESPECKT !!!!!! Danke Betel, man merkt das Du wohl der LOGO! Profi schlechthin bist.... MFG |
02.03.2008 18:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi.... Habe da noch ein kleines Problem. Anbei ein kleiner Auszug aus meiner Schaltung und ich bekomme folgendes nicht hin, Denke es ist nur ne kleinigkeit...... Ich möchte das I2 meinen Ausgang Q5 Abschaltet. Erst wenn I3 schaltet soll mein Ausgang nach abgelaufender Zeit wieder an gehen.... Weiss nicht warum aber irgendwie bekomm ich es nicht hin. Danke für eure Hilfe ! DateianhangTest.zip (248 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Pusher am: 03.03.2008 20:51 |
|
03.03.2008 20:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Pusher, ich hoffe die Schaltungsergänzung istwunschgemäß ? MfG Betel DateianhangTest_2.zip (270 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.03.2008 21:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hi, ja, leider besitzen viel zu wenige der Blöcke die Möglichkeit die Parameter per Verweis auf einen anderen zu definieren, so dass man sich behelfen muss.... ...diese gewünschte Option war noch nicht "sichtbar". Ich habe mal einen Impulsgeber entworfen dessen Parameter mittels Poti definiert werden können, ist ggf. von Interesse für dich. Viel Erfolg beim weiteren Programmieren! MfG Betel DateianhangImpulsgeber.zip (246 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf