16.07.2014 00:44 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Habe mir einen FTW 420 Nivotester an einen Vliesfilter angeschlossen an einer Logo oba6. Habe dazu etwas Programiert was auch soweit funktioniert. Habe aber das problem wenn de Wasserstand (i9) ausgelöst wird und der Wasserpegel fällt z.B nicht schnell genug (Kontakt bleibt einfach bestehen) Müsste er nochmal auslösen damit der Vilter nicht überläuft mit Wasser. Hat dazu jemand eine Idee wie ich das elegant lösen könnte ? Auch were schön wenn er das z.B das 5x macht und bei einem defekt er die Wasserpumpe auf Not aus schaltet.Habe momentan die Pumpe an Dauerstrom auserhalb der Logo. Das soll aber nicht so bleiben, Danke DateianhangSchaltplan1 Forum.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 16.07.2014 00:51Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 16.07.2014 00:49 |
|
16.07.2014 11:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal, ob Du damit was anfangen kannst. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.07.2014 23:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Next Version. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2014 05:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Natürlich ein Schalter. |
Folgen Sie uns auf