14.05.2020 09:21 | |
Beigetreten: 18.05.2018 Letzter Bes: 13.05.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Frink, danke erstmal für deine schnelle Antwort. Ich glaube aber ich habe mich noch nicht eindeutig ausgedrückt. Ich weiß, wie ich die SD_1 bis SD_10 in meinen Meldetext einbaue. Ich würde allerdings gerne die zusätzlichen Meldetexte 1-9 separat anzeigen lassen in bestimmten Fällen. Diese sind ja auch meiner Erfahrung nach unabhängig von den SD_1 bis SD_10 oder? Im Screen4 habe ich einmal beschrieben, was aktuell angezeigt wird. In der Meldeanzeige wird der Meldetext ausgegeben (der schon die Texte von SD_1 bis SD_10 enhalten könnte). Beim Betätigen vom InfoText Button wird dann der Infotext angezeigt (welcher wiederum auch die SD_1 bis SD_10 enhalten könnte). Nirgendswo tauchen aber die separat eingetragenen Texte aus dem Reiter Meldung -> Zusätzliche Meldetexte -> Zusatztext 1- 9 auf (s. Screen3) .Und genau diese würde ich gerne anzeigen lassen. Vielen Dank nochmal Gruß Marc DateianhangScreen.zip (184 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mau92 am: 05/14/2020 09:21:31 |
|
Folgen Sie uns auf