16.05.2012 09:57 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
geniale schaltung jetzt aber mal ne praktische Frage, Sagen wir mal ich habe in meinem Haus nur Halogen bzw LED spots wenn ich nun mit 20 Schritten auf 100 also 5% schritten dimme, wird das ja stufenweise regeln oder?! hab die schaltung mal auf 50 Schritte (2%) geändert, und die zeit auf 0,03sec schritte gestellt, sodass man von 0-100% auch recht schnell dimmen kann,.. aber stellt das ein praktisches Problem dar?! wieso nur 20Schritte und nicht gleich 100 ?! lg
Dateianhang1_tastenbedienung Dimmen V3.zip (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 16.05.2012 10:10gesplittet von /tf/WW/de/Posts/22150#top |
|
16.05.2012 17:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Bluebull, n = 20 habe ich damals aus der Anfrage (Original-Schaltung mit n = 12) damals entnommen und flexibel programmiert. Im Extremfall kann auch n = 1000 gesetzt werden und die beiden Analogverstärker (die ja die Schrittweite bestimmen, so dass n * Gain_1 * Gain_2 = 1000 gilt) werden dann auf GAIN_1 = GAIN_2 = 1 gesetzt. Zu n passend muss nun noch die Wiederholrate definiert werden. Letztendlich also TH + TL des Impulsgebers und n so wählen, wie es dir am liebsten ist (und dann noch GAIN_1 * GAIN_2 anpassen). Für eine LOGO!-0BA6 oder 0BA7 kann die Berechnung der Schrittweite auf Basis von n auch programmiert werden, so dass dann die Vorgabenänderung einfacher wird.... Auch der Vorschlag von Motmonti war in der Ausgangsanfrage nicht enthalten. Natürlich lässt sich auch ein Mindeststartwert vorgeben (am Besten n*x= Startwert > 0) -wenn gewünscht wäre dies zu programmieren...? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.05.2012 11:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, im Dateianhang findet ihr nun eine Version 4 für eine 0BA6 mit integrierter Berechnung der Schrittweite auf Basis des Eingabewertes n. Und zusätzlich eine darauf aufbauende Version 4b, mit integrierter Vorgabe eines Mindest-DIMM-Wertes in % für AQ2... MfG Betel DateianhangDEMO_1_tastenbedienung Dimmen V4 (0BA6).zip (158 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf